This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:生命体征的实时跟踪调试算法示例

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497815/iwrl6432boost-real-time-tracking-debug-algorithm-of-vital-sign-example

器件型号:IWRL6432BOOST
主题:IWRL6432中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

 

我将 CCS 12.8、Radar Toolbox 和 SDK 5.5.0.2与此 电路板一起使用、并将 IWRL6432电路板的生命体征示例导入 CCS。 我已经使用自己的算法编辑了 vital_sign.c 以检测生命体征并进行调试、但 CCS 无法实时跟踪算法。 大家是否知道我可以跟踪它、例如、设置断点并驱动调试过程在断点处停止并查看变量、以便我可以验证算法的每个步骤是否正常工作。 这是紧急和重要的,所以请帮助我。

 

此致、

Geyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在使用对演示的修改进行调试之前、您是否可以尝试使用 IWRL6432进行默认生命体征演示调试? 借助 CCS 12.8、您应该能够在需要时调试和保留断点并停止处理器。 按照下述过程使用 CCS 进行调试。

    radar_toolbox_3_00_00_05/software_docs/using_ccs_debug.html

    此致