This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:AWR6843AOP 可能会辐射60GHz 至64GHz 以外的频率

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1494191/awr6843aop-awr6843aop-may-radiate-frequency-other-than-60-64ghz

器件型号:AWR6843AOP

工具/软件:

尊敬的专家:

我们的雷达传感器(AWR6843AOP)正在进行 EMC 测试、但某些测试项出现故障。 具体来说、我们没有通过 辐射射频辐射(RE 310) 在某些频率下因功耗过大而进行的测试(详情如下)。

我们的测试表明、雷达 SoC 本身辐射的频率超出其主工作范围(60GHz 至64GHz)。 我们想知道、其他国家是否遇到过类似问题、以及它们是如何解决这些问题的。 任何见解、评论或建议都将非常感谢。

e2e.ti.com/.../test.pdf

e2e.ti.com/.../20250314-_2D00_-Leakage-Frequency.xlsx

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    在以下链接中找到 FCC 47 CFR 第15部分报告、其中介绍了 xWR6843AOP EVM 的辐射发射: FCC 47 CFR 第15部分 B 子部分报告 
    EVM 的辐射发射已通过、我们还在32.5MHz 处观察到与您在电路板上观察到的尖峰类似的尖峰、如下图所示。 有关排放认证的更多信息、请参阅 排放认证。 您在32.5MHz 上观察到的峰值/发射 不是来自雷达设备。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我们希望 我们之前的回答能回答您的 问题。  如果有 任何后续问题、请告知我们。 否则、我们可以关闭该主题。

    谢谢。