This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:能否单独使用 IWR6843AOPEVM 进行呼吸检测和人体跟踪?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1496628/iwr6843aopevm-can-i-use-iwr6843aopevm-alone-for-breathe-detection-and-human-tracking

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOSTIWRL6432

工具/软件:

我正在开发一个涉及两者的基于雷达的紧急检测系统 人体跟踪 呼吸监测

我想知道是否可以使用来实现这两个功能 仅支持 IWR6843AOPEVM 电路板 没有 DCA1000 mmWaveICBoost

几个具体问题:

  • 我能否单独从 AOPEVM 板访问足够的数据(例如点云、原始相位信息等)以估算呼吸?

  • 毫米波工业工具箱中是否有任何仅通过 AOPEVM 支持这些功能的示例实验室或 SDK?

  • 是否可以通过 UART 或其他接口在没有 DCA1000的情况下访问原始数据(用于自定义信号处理)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、延迟的回复。

    1.您只能使用 IWR6843AOPEVM 实现和运行用于人体跟踪和呼吸监测的代码。 但您需要 mmWaveICBoost、以便使用 CCS 进行调试。 因此、我建议将  mmWaveICBoost 与 IWR6843AOPEVM 配合使用  

    2.您可以在以下位置参阅使用 IWR6843AOPEVM 的生命体征演示

    Personal_Electronics Vital_Signs Vital_Signs_With_People_Tracking

    但请注意、本演示不共享源代码。 还有一个关于 IWRL6432的演示、其中提供了源代码。 您可以在以下位置参考它

    radar_toolbox_3_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_toolbox\IWRL6432 Personal_Electronics Vital_Signs Vital_Signs

    3、您可以通过 UART 发送收集到的 ADC 数据、但无法进行实时流式传输。 您可以存储一些帧数据并通过 UART 发送数据。 此外、您可以存储1D FFT 数据并仅通过 UART 发送所需数据以进行后处理、而不是使用整个原始 ADC 数据。 如果您需要实时地流式传输原始 ADC 数据、则必须使用 DCA1000

    此致