Thread 中讨论的其他器件: TMCS-A-ADAPTER-EVM、 TMCS1126
工具/软件:
您好团队:
我的客户会看到有噪声的输出波形(已连接)。 Attached 是一个示例波形、将电流探头与电路板上 TMCS1123在典型负载运行时的失调电压输出进行了比较。 测量在 TP8上、采用窗口化的峰峰值测量技术。 对于可能导致此噪声的测量技术、您是否有任何建议?
这些器件 可以选择将单级 RC 放置在传感器和 MCU ADC 引脚之间。 他们考虑使用10k 和0.022uF 来限制带宽、不会在 ADC 之前增加过多电阻、并尝试使用中等电容值。 TMCS1123中的输出放大器是否可以与额外的容性负载搭配使用、从而使输出低于1kHz 带宽? 是否需要寻找任何行为来指示串联电阻不足? 是否有任何其他需要考虑的技术? 如果需要、我的客户有一个用于在非板载测试的 TMCS-A-ADAPTER-EVM。