This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:在某些帧中将 Y 轴设为0

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1500835/awr1843boost-getting-y-axis-as-0-in-certain-frames

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:

Hai、

在 AWR1843BOOST 中、当使用 USRR 30m cfg 刷写 MRR 演示并通过启用 LOW_THRESHOLD_FOR_USRR、我将在几帧中使 Y 轴读数为0。

这是因为噪声吗? 如果是的话,我们如何避免它……就像实施低通滤波器。

此致、

雷曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehman:

    在 MRR 演示中、静态干扰已消除。 所以、我认为这不是杂乱的。 但是、如果您启用了 LOW_THRESHOLD_FOR_USRR、则最终会检测到较弱的目标。 能否禁用  LOW_THRESHOLD_FOR_USRR 并检查行为? 启用此宏的任何特定原因?

    您能否确认 Z 坐标是0还是 Y 坐标是0?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai、

    实际上我们需要检测植物和树木…… 这就是我们使用这个宏的原因。

    因此是否仍有这样的方法可以避免 Y = 0m 检测...只有 Y 坐标 为0。

    谢谢。此致、

    雷曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehman:

    智能  LOW_THRESHOLD_FOR_USRR  电阻器的电压。 我看到  obj->peakValThresholds[0].threshold 大于在  MmwDemo_populateUSRR 中禁用宏时的阈值。 根据您的实验、您需要微调阈值。

    您可以根据分析更新 dss_main.c 中的阈值。

    此致、

    Samhitha