工具/软件:
您好、
我们可基于 AWR1843BOOST 设计定制 PCB。 我们使用中距离雷达(MRR)示例、默认情况下在 UART 和 CAN-FD 上输出数据。
我在 EVM (AWR1843BOOST)和定制 PCB 上编译和上传了相同的.bin:
- EVM 和定制 PCB 都有 UART 数据输出。 (MRR_Visualizer 工作)
-可以在 EVM 上输出,但不在 定制 PCB 上。
测试:
-我怀疑 BGA 引脚没有连接,移除了 R4和 R7 ( 0欧姆跳线):两个引脚在 AWR1843侧都有3.3V ,所以它已连接。
-我检查了软件是否在" Can_Initialize ()"函数中出现任何错误,它不是。
-我在空 PCB 上检查了 CAN-FD 线路,没有问题。
- TODO:将尝试从以前的 radar_toolbox 版本预编译的二进制文件。
详细信息:
-与 EVM 相同的引脚: D13 (CAN-FD_RX)和 E14 (CAN-FD_TX)
-仅与 EVM 不同,我们不在 AWR1843与 CAN 收发器之间使用多路复用器( TS3A5018RSVR)(TCAN1042HGVDRQ1 )。
-[CCS 版本:12.8.1.00005][SDK 版本:mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS][Radar Toolbox 版本:radar_toolbox_3_00_05]
- IC 关于 EVM 和定制 PCB 的详细信息。 (EVM:19ZC8P9定制:32ZC309)


定制 PCB: