This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:如何使用基于 LVDS 的仪表为 awr2544运行毫米波演示

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843, AWR2544, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1502328/awr2544lopevm-how-to-run-mmwave-demo-with-lvds-based-instrumentation-for-awr2544

器件型号:AWR2544LOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWR2544、AWR1843BOOST 、AWR1843、 AWR2944

工具/软件:

您好、  

我发现 awr2544开箱即用演示 已经支持 通过 LVDS 流式传输 ADC 数据。 我当时尝试利用此协议通过 DCA1000板收集原始 ADC 数据。 但是、我无法保存*。bin 文件。 以下是我执行的详细步骤。  

1.定义了 LVDS_STREAM 预处理器宏后重新编译的 awr2544开箱即用演示(SDK 4.7.0.1)。

2.重新编程具有阶跃1输出的 awr2544 EVM。 以确保在固件中正确启用 LVDS 流。  

将 awr2544 EVM 连接到 DCA1000硬件。 (此设置已确认可使用 mmWave Studio 3.1.4.4)。  

4.然后、我使用雷达工具箱中的 ADC.DCA1000A_CLI 工具通过 Adc_Data_Capture_Tool_捕获 ADC 数据。 最初此工具支持 awr1843/xwr68xx。 我得到它与 awr1843boost 板工作,然后修改它为 awr2544。  

5、一切似乎都能正常工作,没有任何问题,但我无法保存*。bin 文件。 (我用过  profile_3d_3Azim_1ElevTx_DDM_LVDS_awr2544_1Xmode.cfg 从演示文件夹中)。

以下是我执行的调试步骤:  

a.在 Code Composer 中运行 awr2544并进行 JTAG 调试。 一切似乎都很好、没有报告任何错误。 然后将以太网电缆插入 awr2544开发套件、我能够通过 Wireshark 捕获1D-FFT 数据。 这对我来说、配置是正确的、awr2544雷达前端正常工作并通过以太网流式传输数据。  

b.查看 DCA1000板、我没有 DATA_TRAN LED 闪烁。 可能没有从 awr2544从 LVDS 总线上发送出的数据、或者 DCA1000硬件无法正确解析来自 awr2544 LVDS 的数据。  

c.阅读 SDK user_guide、其中确实提到支持用于 awr2544和 awr2944的基于 LVDS 的仪表。  

问题:  

1.能否请确认 awr2544开箱即用演示是否支持 ADC 数据的 LVDS 流式传输? 如果没有、需要修改什么才能在以太网流旁边启动和运行 LVDS?  

2.  ADCS/GCA15T_CLI 是否支持 awr2544 Adc_Data_Capture_Tool_数据解析器? 如果没有、请建议对此进行修改、以便用于 awr2544 LVDS 流?  

谢谢、  

e2e.ti.com/.../DCA1000_5F00_CLI_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QHLam:

    您可以参阅雷达工具箱中用于 ADC 数据采集的以下工具:

    radar_toolbox_2_20_00_05\radar_toolbox_2_20_00_05\tools\studio_cli

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我会试着让你,如果它有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 我得到它适用于 studio_cli。 但是、我在以太网时遇到封装丢失问题。 我多次运行相同的配置、每次运行1帧、保存到*。bin 文件中的字节数始终保持不变、并且包所需数据小于预期值。 您是否有任何想法来改善以太网数据包丢失?