This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:MMWCAS-DSP-EVM、MMWCAS-RF-EVM 保护数据存储功能

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1503247/mmwcas-dsp-evm-mmwcas-dsp-evm-mmwcas-rf-evm-securing-data-storages-function

部件号:MMWCAS-DSP-EVM
主题中讨论的其他器件: MMWCAS-RF-EVM

工具/软件:

尊敬的:

MMWCAS-DSP-EVM

MMWCAS-RF-EVM

客户已购买这些部件、并想知道这些部件是否具有 保护数据存储的功能。

客户只需知道这些器件是否具有此功能 、即可仅用于进口申报。 请提供建议。

如果您需要其他信息、请告诉我、我们将一如既往地提前感谢您的及时回复、并期待您的回复。

最热情的问候

Suphahachai Baong
Mouser Electronics、Inc.

SO#361210

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些主板上不能存储。 MMWCAS 套件仅用于原始数据采集

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cesar。