This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:申请支持

Guru**** 2606765 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1502889/awr6843-support-requested

器件型号:AWR6843
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

我正在生命体征实验室工作,  

1.什么容器。 我应该使用 UniFlash 工具刷写电路板。

2.如何将开关设置为闪烁模式和功能模式。 我在线检查,我被建议设置(开关开关关关)用于闪烁和(关关关开关关关)用于功能模式。

3、 即使我使用的是 mmWave Studio 的正确 COM 端口、也无法连接 RS232操作。 请在下面找到我收到的错误回复。

[17:08:19][RadarAPI]:错误:连接失败:调用 ConnectTarget 返回3.
[17:08:19]  

如果有人能支持我,我会很高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    Unknown 说:
    1. 纸槽。 我应该使用 UniFlash 工具刷写电路板时使用的文件。

    您应该下载工具箱并使用 生命体征与人员跟踪演示中的二进制文件。

    Unknown 说:
    2. 如何将开关设置为刷写模式和功能模式。 我在线检查,我被建议设置(打开关闭打开关闭关闭)用于闪烁和(关闭关闭打开关闭关闭)用于功能模式。[/报价]

    请参阅 雷达工具箱中的 EVM 设置操作指南。

    Unknown 说:
    3.  尽管我使用 mmWave Studio 使用了正确的 COM 端口、但我无法连接 RS232操作。 请在下面找到我收到的错误回复。

    您是否有连接到该 COM 端口的任何其他终端或可视化工具打开?  您是否尝试过使用串行终端连接到 COM 端口?  尝试连接到器件时、您是否处于功能模式?

    此致、

    Santosh

    [/quote]