This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:IWR6843ISK-ODS 版本 C 上 Sync_IN 引脚的硬件触发器、不带载板

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1501451/iwr6843isk-ods-hardware-trigger-of-sync_in-pin-on-iwr6843isk-ods-rev-c-without-the-carrier-board

部件号:IWR6843ISK-ODS
主题: IWR6843中讨论的其他器件

工具/软件:

我们想使用同步引脚同步两个 IWR6843ISK-ODS 板、还将连接每个雷达的 DCA 板用于收集原始数据。   在这种情况下、我们如何在没有载板的情况下执行硬件触发? 我们同意进行一些硬件修改、但 由于外形问题以及 载板上的雷达和 DCA 适配、我们将无法使用载板。 我们感谢您提供任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elahe、  

    我先回答一个侧面问题:此处同步两个 IWR6843ISK-ODS 电路板的缩进用例是什么?

    谢谢!  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们想将它们设置为双静态雷达系统。 我们特别选择  IWR6843ISK-ODS、因为它在垂直和水平平面上都具有良好的空间分辨率。 如果您知道任何其他具有良好2D 天线阵列和同步引脚的雷达、我们随时可以更改我们的雷达模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elahe、

    我想您会遇到一个问题、那就是两个 IWR6843芯片不会锁相。 这意味着即使使用外部触发器、也不会恢复可用数据。 此外、遗憾的是、IWR6843不支持这种应用。

    此处、级联雷达解决方案是更好的选择。 在这种双静布局中、您尝试吸收的单元之间的物理分离是什么?

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确认这一点、SYNC 引脚不会相位锁定两个雷达、这对于 IWR6843来说并不是唯一的。 是这样吗? 如果是、SYNC 引脚有什么用途?  

    两个雷达之间的距离 应约为20cm 至30cm。 您是否有任何可以提供这种功能的级联雷达解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elahe、  

    正确。  SYNC 引脚旨在用作线性调频脉冲的外部触发器。 本质上、使用 SYNC 引脚时、外部主机可以通过搜查同步引脚来触发线性调频脉冲。 但是、如前所述、这不会对雷达进行相位锁定。  

    使用级联可以实现20cm 至30cm 的距离、但可能需要定制 PCB 设计。 如果您对 CASCADER 感兴趣、请给我发送一个区经理以继续此对话。  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 是的、我有兴趣设计定制 PCB 板。 我可以通过您的电子邮件对此进行跟进吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elahe、  

    我将直接与您联系。 我将关闭该主题。

    谢谢。  

    Blake