This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:如何检测电路中是否移除了传感器?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1502956/lmp91000-how-can-i-detect-if-sensor-is-removed-from-the-circuit

器件型号:LMP91000

工具/软件:

您好社区:

我目前正在为我的项目使用 LMP91000 IC、以便与电化学气体传感器进行交互。 我使用的是 O2-A2、GS+4CO 以及其他很少的传感器。

但我想检查是否从电路中移除了传感器。 我知道、对于偏置传感器、我可以测量 WE 和 RE 引脚之间的电压、以检查传感器是否已连接。

对于没有偏置电压的传感器、我可以做什么? 我可以施加最小的偏置电压并检查 RE 引脚电压吗? 会损坏传感器吗? 还是有其他方法可以做到?

非常感谢您提前提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeet、

    您目前如何将不需要偏置电压的传感器与 LMP91000配合使用? 我们对此没有任何具体的建议、但我认为您可以使用正确的方法来实现偏置传感器。 您当然可以尝试应用最小偏置并检查 WE/RE 引脚、但如果不尝试、我不能说这会损坏传感器。 监控 VOUT 是否不够、如果您尝试移除传感器、是否没有看到输出发生有意义的变化?