This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP441:使用单帧数据字节而不是两个写入字格式的两线制时序图。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP441, TMP422, TMP442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1502713/tmp441-two-wire-timing-diagram-for-write-word-format-with-single-frame-data-byte-instead-of-two

部件号:TMP441
主题中讨论的其他器件: TMP422TMP442

工具/软件:

您好:

在 TMP441数据表中、为什么图16中有两个数据字节用于写入 TMP441 8位寄存器?

根据表3没有16位寄存器。 寄存器映射。 正确?  

我能否使用与 TMP422数据表图17相同的顺序来支持单个帧数据字节?  

谢谢你。  

此致、

St é phane.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephane、

    请记住、TMP441是单通道远程温度传感器、TMP422是双通道远程传感器。 TMP441中不存在用于读取第二个通道的电阻器。 TMP441有一个用于 β 补偿的额外寄存器。 否则、TMP441和 TMP442是类似的。   

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meredith、

    谢谢、但它没有回答我的问题。  

    为什么 TMP441/TMP442数据表中的参数设置为图16。 写入字格式的两线制时序图指定了两个数据字节(帧3和帧4)的传输。  

    所有 TMP441/TMP442 寄存器均为8位。 为什么使用数据字节2 (图16中的帧4) 是否需要? 我应该在帧3数据字节1或帧4字节2上发送两次寄存器值还是在这两个字节上发送 ?

    此致、

    St é phane.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephane、

    是的、您回答正确。 只有具有8位的帧3才能在所需的寄存器中提供所需的信息。 仅调用寄存器指针一次。 在调用更多数据时调用两个字节没有限制。 对于写入命令、您只能使用一个字节。 感谢您指出这一点。

    此致、

    Meredith McKean