This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:PIMC 绑定问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2E44PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1503242/awr2e44pevm-pimc-bing-up-issue

器件型号:AWR2E44PEVM

工具/软件:

您好:

我们正在尝试在  AWR2E44PEVM 上启动 PMIC、但它无法正常工作。 您能支持吗?  

*注意(问题预计无法与 mbSPI 通信),因此我们需要您为我们提供解决方法  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    如果您使用的是 EVM、那么您可以参考 SDK 示例: C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\ti\utils\test\PMIC_READ_WRITE
    如果这涉及您的定制电路板、请与您的团队联系、因为我们正在并行讨论该问题。

    此致、
    Saswat Kumar