This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432:出厂时全新 IWRL1432 IC 和 SOP 引脚配置的初始固件上载方法

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432BOOST, UNIFLASH, IWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1501977/iwrl1432-initial-firmware-upload-method-for-factory-fresh-iwrl1432-ic-and-sop-pin-configuration

器件型号:IWRL1432
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

大家好、 我开发了一个基于 IWRL1432BOOST 参考设计的定制电路板。

TM4C1294NCPDTT3 (用作 XDS110调试器)已成功通过相应的引导加载程序和固件文件进行编程。

我现在正在尝试使用 UniFlash 通过 UART 接口将固件上传到 IWRL1432 IC。
但是、COM 端口连接失败、并且未建立通信。

我怀疑这个问题是由于 IWRL1432处于出厂默认状态、这意味着之前没有将任何固件编程到器件中。

您能否指导我将固件上传到出厂时全新的 IWRL1432 IC 的正确过程?
此外、在这个初始编程阶段、SOP0和 SOP1引脚是否应设置为高电平?

非常感谢您的支持。

此致、
金在勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IWRL1432应能够在清空时刷写。 您是否根据需要添加了外部闪存组件? 您能否在引导序列期间探测这些线路以查看它们是否与数据表匹配?

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOP 是否应为低电平以进行刷写?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan Block:

    感谢您的答复。

    我已配置 SOP0 = 0和 SOP1 = 0、可以在设备管理器中看到列出的应用程序/用户 UART (COM31)。

    使用此配置、我尝试通过 UniFlash 将 CCS 调试固件刷写到 IWRL1432BDBAAMF 中。
    (COM 端口:31、使用的固件:<MMWAVE_SDK5_INSTALL_DIR>\examples\empty\xwrL14xx-evm\m4fss0-0_freertos\ti-arm-clang\empty.release.appimage)

    但是、我在固件上传过程中遇到了以下错误。

    请注意、相关电路板是我们内部开发的定制设计电路板。

    在这种情况下、是否可以通过 COM 端口使用 UniFlash 将固件直接上传到 IWRL1432BDBAAMF 中?

    或者、在使用 UniFlash 进行固件更新之前、是否需要首先刷写不同的固件(例如初始引导加载程序或工厂固件)?

    请您就此提供指导。

    此致、
    金在勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IWRL1432应能够在清空时刷写。 您是否根据需要添加了外部闪存组件? 您能否在引导序列期间探测这些线路以查看它们是否与数据表匹配?

    => 我们当前仅使用 QSPI 闪存组件"M.X25V1635FZNQ03-T"、并且不存在其他外部闪存组件。
    预计需要大约一天的时间来查看"图7-8 "。 器件唤醒序列"。
    我们将在审核完成后回复您。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用 Uniflash 之前、不需要刷写不同的固件。 您的定制硬件是否与 EVM 相同? 如果没有、那么有何差异? 您使用的是同一个闪存芯片吗?

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    此问题是由硬件接线问题引起的、现已解决。
    非常感谢您的支持和帮助。