This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:运行 CASCADE_MIMO_SignalProcessing.m 时出现文件标识符错误

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1501719/awr1243-file-identifier-error-while-running-cascade_mimo_signalprocessing-m

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件:TDA2、AWR2243、 MMWCAS-RF-EVM

工具/软件:

尊敬的、当我运行此 CASCADE_MIMO_SignalProcessing.m 时、收到此错误  

Add_paths
>> CASCADE_MIMO_SignalProcessing

DataPlatform =

'TDA2'

使用 parameter_file_gen_json 时出错(第72行)
未知参数文件或 chirpProfiles_*.json 文件太多!!

CASCADE_MIMO_SignalProcessing 中出现错误(第81行)
parame_file_gen_json (dataFolder_test、dataFolder_calib、module_param_file、pathGenParaFile、dataPlatform);
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayant:

    使用的是4芯片级联还是单芯片? 您使用的是 AWR1243还是 AWR2243?  

    如果使用 AWR2243、应该使用 mmwave_studio_03_00_14。 如果使用 AWR1243、则应使用 mmwave_studio_02_01_01_00。  

    MMWCAS-RF-EVM 当前 仅使用 AWR2243 (不是 AWR1243)。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用4芯片级联 AWR2243并安装了 mmwave_studio_03_00_00_14。 运行时MatlabExamples\4chip_cascade_MIMO_example、我遇到以下错误。 我确认添加了级联 MIMO 示例作为环境变量、并包含了必要的路径、从而能够顺利运行。 但是、当我执行时cascade_MIMO_signalProcessing、我收到以下错误:

    dataPlatform = 'TDA2'
    
    Error using parameter_file_gen_json (line 72)
    Unknown parameter file or too many chirpProfiles_*.json files!!
    
    Error in cascade_MIMO_signalProcessing (line 81)
    parameter_file_gen_json(dataFolder_test, dataFolder_calib, module_param_file, pathGenParaFile、dataPlatform); 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayant:

    请检查输入到函数的路径是否正确。

     开发这些脚本的团队不再 提供支持。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我检查了文件中的所有路径、它们都是正确的。 您能否指定需要检查的输入文件?"

    C:\ti\mmwave_studio_03_00_14\mmWaveStudio\MatlabExamples\4chip_cascade_MIMO_example\main\cascad\input\testList.txt
    C:\ti\mmwave_studio_03_00_14\mmWaveStudio\MatlabExamples\4chip_gascade_mimo_example\main\gascading\input\gpiecteResult_dummy.mat
    C:\ti\mmwave_studio_03_00_14\mmWaveStudio\MatlabExamples\4chip_cascade_MIMO_example\main\cascad\paramgen\module_param.m

    请指导我们完成步骤  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请告诉我们运行示例所需的工具箱、以及需要哪个版本的 MATLAB 进行此操作、请告知我这些详细信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayant:

    您可以参阅 "C:\ti\mmwave_studio_03_00_14\docs\mmwave_studio_casade_user_guide.pdf"。

    在 testList.txt 中、检查提到的文件的路径。

    此致、

    Samhitha