This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5231:有关器件的 Ton 范围

Guru**** 2608345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1501098/tmag5231-regarding-the-range-of-ton-for-the-device

器件型号:TMAG5231

工具/软件:

您好的团队、

在 TMAG5231中、Ton (上电时间)似乎存在很大差异、如下所示。 是什么导致此值发生变化?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    感谢您考虑使用德州仪器(TI)、我将您的回复转发给我们的设计和验证团队、看看是否能得到某种解释。  明天我会尝试给你一个更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的答复。

    您有机会检查一下吗?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    遗憾的是、除了电源块在上电时速度缓慢之外、我无法明确为什么这一点。由于某个电路元件在器件内部时钟的第一个边沿之前未完全设置、因此设置采样时间的电路存在一些初始不确定性。