This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243至2X-CAS-EVM:AWR2243至2X-CAS-EVM 天线问题

Guru**** 2455670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1502085/awr2243-2x-cas-evm-awr2243-2x-cas-evm-antenna-issues

器件型号:AWR2243 -2X-CAS-EVM

工具/软件:

主管您好:

我们已订购 MMWAVE-AS-RF-EVM、但遗憾的是、我们在初始测试期间发现了一些潜在故障。 我想确认此 EVM 是否存在已知问题。

具体来说、我们怀疑天线出现了故障。 如下图所示、天线路径上存在一些中断。

此外、我们注意到 在 MATLAB 可视化工具上显示检测点信息时存在25秒的延迟。 即使根本不存在物体、可视化工具上仍会出现大量噪声。 我们认为、延迟和过量噪音都可能是由天线相关问题引起的。

如果 RX 或 TX 天线确实存在问题、您能指导我们如何继续进行故障排除或解决此问题吗?

我们的订购信息:

发票编号--> 5517648056

我们可以根据您的偏好提供有关订购的更多信息。

期待您的反馈。

此致、
Serhat Arslan
嵌入式软件工程师–ITAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否尝试运行演示?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我们已经尝试过此示例;

    radar_toolbox_3_00_00_05\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\mmwave_2_chip_cascade。

    您可以找到属于该演示的图像。 您是否意识到天线路径的突破?

     

     

    此外、您能否提供此 EVM 的硬件原理图、以检查和比较我们的 EVM?   此外、我们还想获取仿真或天线分析文件。  如果您能提供 MMWAVE-AS-RF-EVM 的 Altium 文件以及 CST、HFSS、LTspice 模型等仿真文件、我会很高兴。 我想强调的是、我们已经在 ITAS 和德州仪器(TI)之间签署了一项 NDA。  

    此致、  
    Serhat Arslan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我会尽快向您发送原理图。  

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    天线的布线应是直线。 请请求客户服务获取更换主板。  

    -E. Shareef