This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:MMWCAS-RF-EVM

Guru**** 2457210 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1496809/mmwcas-rf-evm-mmwcas-rf-evm

部件号:MMWCAS-RF-EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2243、AWR2243、AWR2243 -2X-CAS-EVMTIDA-020047

工具/软件:

您好:

我目前正在为我的新项目寻找远距离雷达解决方案(特别是用于检测500米及以上距离内 RCS 值较低的物体)。 我遇到了 TI 的 AWR2243芯片 MMWCAS-RF-EVM。 但是、查看产品页面后、我找不到该系列的任何特定信息。 我在链接的文档中发现了以下说法:"使用 TI 毫米波传感器的成像雷达可以非常灵活地以非常高的分辨率感应近场物体并进行分类、同时可同时跟踪远场长达400m 远场的目标。" 但我找不到任何其他确认此信息的文档。

您能否帮助我确认使用 MMWCAS-RF-EVM 可实现的最大距离? 我希望在这方面给予任何帮助。

此外、我想知道您是否提供了任何用于开发雷达软件的基于软件的代码。  此外、如果您有任何其他可以推荐的解决方案、我很乐意考虑它们。

文档链接: www.ti.com/.../SSZT443

MMWCAS-RF-EVM 链接:https://www.ti.com/tool/EVM#说明

我期待着你的答复。 提前感谢。  

此致、  

Serhat Arslan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MMWCAS-RD-EVM 能够检测最远300m 的车辆

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    我想确保您提供用于开发的技术软件。  购买 MMWCAS-RF-EVM 卡后、您是否提供 用于软件开发的基础软件?

    如果您对此提供了更多信息、我将很高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常好的问题。

    MMWCAS 套件仅作为数据采集解决方案提供。 没有可用的 SDK。  

    如果您有兴趣开发级联解决方案、我们建议您使用我们的第三方解决方案之一、例如智能雷达系统 智能雷达系统| Main

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    我们目前正在审核您的第三方产品。 感谢您的关注。  

     AWR2243 2X-CAS-EVM 呢? 我意识到德州仪器(TI)为此评估模块提供了 SDK。 我想确保您为开发提供基础软件。  

    另外、我想知道  AWR2243 -2X-CAS-EVM 与这一个" ">www.ti.com/.../TIDA-020047" ? 第二个有设计文件、但第一个没有。  
    此致。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     AWR2243 2X-CAS-EVM 是 https://www.ti.com/tool/TIDA-020047中提供的原理图的更新版本。 应在不久的将来将新原理图上传到页面。

    TI Resource Explorer 中的 Radar Toolbox 中提供了一个针对远距离应用进行优化的演示。

    源代码可用并且可以修改。 另外还提供了 SDK。

    但是、我们的支持团队只能为修改降级提供有限的支持。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    首先、感谢您的关注。 我尝试联系智能雷达系统、但无法联系任何人。 能否请提供其中一位智能雷达系统团队成员的联系电话、以便我联系?  

    顺便说一下、我查看了 Radar Toolbox 中的 TI Resource Explorer 来检查 AWR2243 2X-CAS-EVM 的源代码、但我找不到它。 您能否突出显示具体部分、或提供有关在哪里可以找到该部分的更多详细信息?

    此致、  

    Serhat Arslan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 AWR2243 2X-CAS-EVM 软件的参考:

    radar_toolbox_3_00_00_05\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\mmwave_2_chip_cascade

    关于智能雷达系统、如果有、他们将与您联系。 我们的团队没有直接联系。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    首先、感谢您的关注。 如果您能提供此  AWR2243 2X-CAS-EVM 的尺寸、我将很高兴。 我们已订购这款 EVM、我们很快就会为这款 EVM 接线盒。 能否分享该 EVM 的技术尺寸? 共享步骤工程图文件来检查尺寸可能会很有用。  

    此致、

    Serhat Arslan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在与硬件团队核实

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有收到硬件团队的回复、但我能够自己测量电路板。

    尺寸为100mmx130mm

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、  

    首先、感谢您的支持和关注。
    我们已订购 MMWAVE-AS-RF-EVM、但遗憾的是、我们在初始测试期间发现了一些潜在故障。 我想确认此 EVM 是否存在已知问题。

    具体来说、我们怀疑天线出现了故障。 如下图所示、天线路径上存在一些中断。  

    此外、我们注意到在 MATLAB 可视化工具上显示检测点信息时存在25秒的延迟。 即使根本不存在物体、可视化工具上仍会出现大量噪声。 我们认为、延迟和过量噪音都可能是由天线相关问题引起的。

    如果 RX 或 TX 天线确实存在问题、您能指导我们如何继续进行故障排除或解决此问题吗?

    期待您的反馈。

    此致、
    Serhat Arslan
    嵌入式软件工程师–ITAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以为这些问题创建新主题吗?

    这将有助于支持您

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    我已打开一个新线程以获取相关的仿真模型或文档。 但是、我想问是否考虑到了我对天线问题的关注。

    我期待着你的答复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在硬件团队的同一主题中说明这一点

    谢谢你

    Cesar