This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944P:使用40MHz 外部 XTAL

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1502552/awr2944p-using-40mhz-external-xtal

器件型号:AWR2944P

工具/软件:

尊敬的团队:

是否担心将40MHz XTAL 用于 AWR2944P/AWR2E44P? 我们知道40MHz XTAL 不支持用于以太网的25MHz 时钟。 我们想知道是否还有其他数字或模拟行为问题。

此致、
Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    AWR2944P/AWR2E44P 可以使用40MHz 或50MHz 晶体。 除了以太网 CLK 之外、不应有任何问题。  

    由于当前基于50MHz 时钟、您可能需要更新一些软件应用。  

    希望这对您有所帮助、

    E. Shareef