This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4060:OPT4060

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1502788/opt4060-opt4060

器件型号:OPT4060

工具/软件:

您好!  

我正在尝试通过占空比检测 LED 颜色和 LED 闪烁频率。

我相信 OPT4060可以满足我的 LED 颜色检测要求、我的理解是否正确?

能否使用 OPT4060检测 LED 闪烁频率和占空比?

LED (待测 LED)和 OPT4060能够正确检测的最小距离是多少?

LED 和 OPT4060之间是否需要视距线?

我们是否可以使用光纤电缆来延长待测 LED 与 OPT4060之间的距离?

 了解以下概念、  

请建议是否使用任何击球方式进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalpesh:

    OPT4060是一款环境颜色传感器、这意味着传感器必须位于不同颜色 LED 的直接视线内才能测量其颜色。 OPT4060与 LED 之间的最小距离取决于光强度和其他几个因素、因此没有可通用定义的最小距离。 该距离需要足够接近、以便传感器可以检测到检测区域上的光。

    此外、OPT4060无法测量信号的闪烁和占空比。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    让我来试验并收集更多数据、以确定我的设置中的最小距离和整体行为。