This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1123:请求以下 IC 的时基故障(FIT)速率数据:TMCS1107A3U 和 AMP;TMCS1123A1AQDVGR

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1107-Q1, TMCS1123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492735/tmcs1123-request-the-failure-in-time-fit-rate-data-for-the-following-ic-s-tmcs1107a3u-tmcs1123a1aqdvgr

部件号:TMCS1123
主题中讨论的其他器件:TMCS1107-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

德州仪器(TI) IC 的时基故障率信息申请

我联系请求  时基故障(FIT)率  以下 IC 的数据:

  • 器件型号:TMCS1107A3U

  • 封装类型: SOIC-8

  • 部件号:TMCS1123A1AQDVGR

  • 封装类型:  SOIC_10

  • 运行条件:  温度、感应输出电压应力和电流应力等

请提供  可靠性数据  如所示  MIL-HDBK-217F  任何其他相关的可靠性标准。 如果可用、请分享  MTBF (故障间隔平均时间)   参考文档  或与故障率相关的数据表。

如果您需要任何其他详细信息、请告诉我。
感谢您的支持。

此致、

维努·戈帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venu  

    我们针对"功能安全型"器件发布了此数据( 此处提供了有关这些分级的更多信息)。

    对于 我们产品系列中的大多数器件、这些分级为我们的-Q1型号提供、因为这些器件是汽车级的、更侧重于功能安全领域。  

    您要查找的有关 TMCS1107-Q1的信息可 在此处找到。 我正在查看 TMCS1123的信息、并会在产品文件夹中找到该器件目前不可用的原因后予以跟进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否简要介绍一下基本故障率和环境、质量和温度因素?

    您能否解释一下如何根据上述因素将该电流传感器的最终时基故障率设置为18/10^9?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venu  

    让我咨询我的功能安全专家以了解详情。 一旦我能够与他讨论这一点、我将继续跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venu  

    很抱歉耽误你的时间。  

    我们根据 IEC TR 62380或 SN 29500标准(可信度均为99%)提供功能安全时基故障率。 IEC 61508和 ISO 26262等功能安全标准通常建议、在安全相关随机故障的时基故障率估算中使用99%的可信度。

    有关功能安全时基故障率的更多信息、请阅读 了解符合 IEC 62380和 SN 29500的功能安全时基故障基本故障率估算。