This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170D-Q1:分辨率和精度

Guru**** 2606765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1495471/tmag5170d-q1-resolution-and-accuracies

器件型号:TMAG5170D-Q1

工具/软件:

嗨,我想测量1 Milligauss 到200 gauss ,这个 IC 可以测量它 ,如果是那么什么的误差和噪声比,如果不能你可以建议我任何替代方案,这是为一个工业应用的 EMI 是高的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将输入范围转换为 mT、器件需要能够测量0.1uT 到20mT 的距离。  TMAG5170D-Q1具有可选的输入范围、最低设置为+/-25mT、因此该器件适合处理输入范围的上限。  该器件的输入参考噪声在室温下的典型值为11uT、并在32倍平均值时启用过采样。

    遗憾的是、输入范围的低端需要远低于我们当前提供的任何器件的本底噪声。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该特定传感器的最小范围是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在32x 均值计算模式下并使用+/-25mT 范围、12位结果扩展为16位结果、有效位数约为14.5。  LSB 大小为0.76uT、但上述 RMS 噪声通常约为11uT、这应该是您的限制因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否会得到任何证明说它是从 TI 校准的,我们希望在三个维度上测量磁通量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此信息显示在已发布的数据表中:

    灵敏度范围:

    LSB 大小:

    RMS 噪声:

    每个器件都要在生产结束时执行最终测试程序和修整。

    谢谢

    Scott