This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843ISK 与 IWR6843LEVM 配合使用

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843LEVM, IWR6843ISK, IWRL6432BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1500713/iwr6843-iwr6843isk-vs-iwr6843levm-use-with-matlab

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM、IWRL6432BOOST

工具/软件:

 将 IWR6843LEVM 与 MATLAB 配合使用时是否存在任何问题? MATLAB 文档指示了对 IWR6843ISK 的支持、但看起来好像评估板非常相似。  

此外、您能否解释一下  IWRL6432BOOST EVM 不支持 MATLAB 文档指示通过连接到 DCA1000EVM 来读取原始 ADC 数据(IQ 数据)的原因。

谢谢

Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    LEVM 的一般使用不应存在任何问题、因为它仍然是6843器件。  但是、它具有不同的天线方向图、因此请确保在进行任何操作时考虑到这一点。

    [报价 userid="599438" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1500713/iwr6843-iwr6843isk-vs-iwr6843levm-use-with-matlab ]此外、您能否解释为什么  IWRL6432BOOST EVM 不支持通过连接到 DCA1000EVM 来读取 MATLAB 原始 ADC 数据(IQ 数据)。

    MATLAB 工具可能不支持它;请在 MATLAB 论坛上了解详情。  但是、我们确实支持通过 mmWave Studio 为采用 DCA1000的64BOOST 器件收集原始 ADC 数据。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢您的支持。 我很感谢。

    R/Khan