This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:有源屏蔽

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1501056/fdc2214-active-shield

器件型号:FDC2214

工具/软件:

大家好、

我尝试使用有源屏蔽层实现此传感器(在主板上)、我用一个连接到有源屏蔽层的小板覆盖了主板、除了小板(有源屏蔽层) 、我有另一个金属器件根据小板的距离为1mm、传感器仍检测到金属部分。 由于放置有源屏蔽、它不应该检测金属零件、对吧? 我的设置有什么问题? 有什么建议吗?

谢谢、

特别的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Specia,

    您能否分享有关您的设置的更多信息?
    机械图和原理图有所帮助。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    这是设置。

    当干扰源上下移动时、FDC2214 提供偏移值读数。 似乎有源屏蔽效果不佳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Specia,
    是否可以用非导电材料(如塑料)替换金属板盖?
     如果线圈和目标物体之间有金属、它不太可能检测到任何东西。

    此外、如何实现有源屏蔽?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    虽然我将金属盖连接到直流接地、但这是否仍然重要? 关于金属板盖前面的问题、我放置了有源屏蔽。

    好极了
    特别的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Specia,

    我认为您的系统将无法可靠地检测干扰源和传感器之间带有金属板的干扰源。

    此致、
    John