This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243 2X-CAS-EVM:已知问题

Guru**** 2606785 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1502329/awr2243-2x-cas-evm-known-issues

器件型号:AWR2243 -2X-CAS-EVM
主题: AWR2243中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我有关于 AWR2243 2X-CAS-EVM 的已知问题。

目前、线性调频脉冲设计限制为最多192个 ADC 样本、256个线性调频脉冲和8个通道、并且尚未测试任何其他配置。

我希望将来测试其他线性调频脉​​冲设计、但我想知道可以在线性调频脉冲设计中设置的最大 ADC 采样值和线性调频脉冲数值是多少。

此致、
Tsuda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuda:

    [报价 userid="287233" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1502329/awr2243-2x-cas-evm-known-issues

    我希望将来测试其他线性调频脉​​冲设计、但我想知道可以在线性调频脉冲设计中设置的最大 ADC 采样值和线性调频脉冲数值是多少。

    [/报价]

    这取决于 AM273x 的 DSS_L3大小。 您可以检查作为处理链输出的压缩1D FFT、检测矩阵等是否适合 AM273x 的 DSS_L3。 您还应该考虑是否有足够的存储器将多普勒处理的中间结果存储在 AM273x 的 DSS_L2上。 这不是 AWR2243前端限制、而是 AM273x 内存限制。

    此致、

    Samhitha