This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243 2X-CAS-EVM:SDK

Guru**** 2608855 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AM2732, PROCESSOR-SDK-TDAX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1498450/awr2243-2x-cas-evm-sdk

器件型号:AWR2243 -2X-CAS-EVM
主题中讨论的其他器件: AM2732PROCESSOR-SDK-TDAX

工具/软件:

您好:

我正在考虑使用 AWR2243 2X-CAS-EVM。

什么是 AWR2243 2X-CAS-EVM 的软件开发套件?
AWR2243 -2X-CAS-EVM 用户指南指出了"软件"下的 PROCESSOR-SDK-TDAX、但我认为这是不正确的、因为 AWR2243 2X-CAS-EVM 使用 AM2732处理器。

是否支持 AWR2243 2X-CAS-EVM 的软件开发?

此致、
Tsuda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuda:

    您可以 在 毫米波2芯片级联中找到双芯片级联的演示和处理链。 您可以安装 Radar Toolbox 、然后可以在  radar_toolbox_中找到该应用 \source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\mmwave_2_chip_cascade。

    您可以按照 两芯片级联用户指南中提到的步骤 评估双芯片级联解决方案。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    我对你的答复有一个问题。

    《毫米波2芯片级联和双芯片级联用户指南》的内容完全相同、但其中一个链接可能不正确吗?

    此外、是否支持使用 AWR2243 2X-CAS-EVM 进行软件开发?

    此致、
    Tsuda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuda:

    毫米波2芯片级联和双芯片级联用户指南的内容完全相同、但其中一个链接是否可能不正确?

    是的、是一样的。 它是为了提供相同的链路。 请安装 Radar Toolbox 以查找应用程序源代码。

    此外、是否支持使用 AWR2243 2X-CAS-EVM 的软件开发?

    如果您对当前解决方案有任何疑问、可以在 E2E 论坛中创建问题、可以由一名工程师帮助您解决问题。  

    此致、

    Samhitha