This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6243:永久固件更新

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6243, AWR2243, IWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1499216/iwr6243-permanent-firmware-update

部件号:IWR6243
主题中讨论的其他器件: AWR2243IWR2243

工具/软件:

尊敬的团队:

我编写了一个应用程序、该应用程序从基于 Linux 的系统配置为2个 IWR6243的级联设置。 我正在使用毫米波 DFP 封装中的毫米波链接库。 在此配置开始时、当前固件被加载到器件上。 一切都正常、除了在重置设备时、还会重新发送固件。

是否可以将新固件存储在器件上并使该固件更改永久生效? 这将提高配置速度、因为固件下载占用大部分配置时间。

为什么要首先实现旧固件? 在我看来、它是以2243 (AWR2243 / IWR2243)结尾的毫米波产品系列的固件。 我之所以这样做、是因为它适合未将新固件下载到器件时出现的配置文件/线性调频脉冲配置限制。 这会使 IWR6243在未完成固件更改时无法使用、因为其不允许正确的配置文件/线性调频脉冲配置(因为它们似乎适合77GHz 器件)。 是否可以直接查询 IWR6243型号及其存储的新固件、开箱即用?

此致、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim。

    您知道自己是预量产器件还是生产器件吗?   如果您能提供器件标识的图像、我们可以在内部进行检查?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我尝试用智能手机拍照,但我可以得到一个非常好的图片,所有内容都是可读的,所以我认为它更容易只是写下的东西,写在设备上。 下面列出了从上到下的顺序:

    -德州仪器(TI)的标识

    - IWR6243

    - BG

    -24ZCCD9

    -592A ABL G1

    我希望这已经足够了。 据我了解器件勘误表器件文档、这应该是量产器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步注意:我有两个器件、两个器件上的标记相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    是的、这似乎是生产器件。 IWR6243是基于 RAM 的器件、即使在生产器件中、也需要下载 BSS FW (通过 QSPI)。 您是否具有 SPI 和 UART 连接来连接到 mmWave Studio 并读取芯片 ID。

    此致

    Ankit