This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:不带 mmWave Studio 的 CW 模式(ContStream)

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1500892/iwr1843boost-cw-mode-contstream-without-mmwave-studio

器件型号:IWR1843BOOST

工具/软件:

您好:

我目前正在使用 DCA1000开发一个原始 ADC 数据采集应用。 我已成功实现对 FMCW 模式的支持、现在我希望扩展应用以支持 CW (连续波)模式。

我正在 EVM 上使用 OOB (开箱即用)演示固件、根据我读取到的数据、该二进制文件不支持 CW 模式。 我当前的方法涉及通过 COM 端口配置器件、我想继续在 CW 模式下配置器件。

我的问题是:
我是否应该直接在 OOB 演示的现有源代码中实现 CW 模式功能、或者是否有不同的固件二进制文件(可能类似于 mmWave Studio 中使用的固件二进制文件)已经支持 CW 模式并可以改用?

此致、
Bartlomiej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bartlomiej:  

    CW 模式通常仅用于测试目的。 您能帮助我了解为什么 mmWave Studio 不足以满足您的需求吗?

    Chris Chen1 说:
    我是否应该在 OOB 演示的现有源代码中直接实现 CW 模式功能、或者是否有不同的固件二进制文件(可能类似于 mmWave Studio 中使用的固件二进制文件)已经支持 CW 模式并可以改用?

    毫米波 SDK 本身不支持 CW 模式、因此您可能需要进行一些更改、使其允许您将前端配置为 CW 模式、但这应该仍然可以实现。 与 mmWave Studio 配合使用的 masterss.bin 本质上只是建立与 mmWave Studio 的 SPI 连接、并用作从 mmWave Studio 向雷达前端传递命令的方法  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望有一个独立的应用程序、比如加载配置文件并在指定时间内开启录制。

    (可能还有一些实时演示)

    我想要的是拥有一个类似的应用程序
    cw/c++ 或 python 编写的 Adc_Data_Capture_Tool_ DCA1000 CLI、但采用 cw 模式。

    我注意到了 Radar tolbox 中的 mmWave studio CLI 应用、根据我对固件支持 CW 的理解、我刷写了它。 我还设法通过串行端口向 contStream 模式发送命令。 但是、我无法从 DCA1000获得数据。
    我当前的计划是修改并重新编译此应用程序、以便在指定时间内收集数据。 在我看来、这是一种比修改毫米波 SDK 更快的解决方案、您认为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我懂了。 是的、我认为 Studio CLI 应用非常适合您的用例。 它应该允许您在不使用 mmWave Studio 的情况下将器件配置为连续模式。  

    DCA1000 Adc_Data_Capture_Tool_、但采用 CW 模式并使用 c/c++ 或 python 编写。

    我不确定您是否已了解、但 Studio CLI 应用程序还使用 GUI 应用程序来配置器件和执行 DCA1000命令、并且该 GUI 确实是用 C/C++编写的({radar_Toolbox}/tools/studio_cli/gui/mmw_cli_tool)。 我相信这正是你想要的。  

    但是、我无法从 DCA1000获取数据。

    您能详细说明一下您在这里遇到的问题吗? 您希望看到包含 ADC 样本的.bin 文件、但没有文件? 数据文件为空? 您看到了任何错误吗? 您能否确认 DCA1000 + IWR1843BOOST 是否正确、以便首先通过 mmWave Studio 捕获数据?

    此致、

    Josh