This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4001:最小非零阈值

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4001, OPT3001, OPT3004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1504973/opt4001-minimum-non-zero-threshold

器件型号:OPT4001
"主题"中讨论的其他器件: OPT3001OPT3004

工具/软件:

您好:

我正在评估 OPT4001、只想进行健全性检查一些数学运算。

在 SOT-5X3型号上、每个指数都有20位分辨率。 对于指数为0、LSB 对应于437.5ulx。

在阈值方面、我可能会感到困惑。 对于所选指数、分辨率只有12位。 数据表中提到、需要有8位填充字节才能与测得的入射光对应的 ADC_CODES 进行比较。  

这是否意味着、对于指数为0的情况、在设置阈值时、LSB 对应于(437.5uLx << 8 =) 112mlx? 如果是这种情况、OPT3001/OPT3004能够将阈值设置为与结果相同的分辨率、从而实现10mlx 的非零最小阈值、我想知道为什么在弱光环境下进行光检测时阈值能力会有效提高?

我希望有误读、请确认是否有误读?

非常感谢所有的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kieran、

    正确、opt4001的最小非零阈值为112mLux、阈值寄存器没有因此以相同的分辨率表示整个范围所需的位数。 感谢您提供的意见。

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn