This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:MibSPI 多缓冲器 RAM 大小

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1504655/iwr6843-mibspi-multi-buffer-ram-size

器件型号:IWR6843

工具/软件:

您好、

是否在 IWR6843的 MibSPI 中实现了256字多缓冲 RAM?

23.4 TRM swru522e.pdf 中的多缓冲 RAM 说明以下各项:

"如果实现了 EXTENDED_BUF 功能、深度将高达256个缓冲区。"

我已将1010写入 MIBSPIE 寄存器的 EXTENDED_BUF_ENA 位、并确认写入后寄存器值为1010。

最棒的酒廊

Hiroyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hiroyuki-San、

    Sharan 将在24小时内回复您。

    此致、

    Pedrorm