This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:申请 AWRL6432的电源解决方案建议(7V 输入)

Guru**** 2605995 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432, TPS628502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1500999/awrl6432-request-for-power-solution-recommendation-for-awrl6432-7v-input

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件: TPS628502-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

这是保罗。

我目前正在探索 AWRL6432的电源解决方案。 我参考了 PROC177B 文档(链接: https://www.ti.com/lit/zip/sprr496)  

我想将 TPS6285022用于1.8V 和1.2V 电源轨。 不过、我的输入电压为7V、超过了该组件的6V 输入限值。

您能推荐一种支持7V 输入并包含模式控制功能的替代解决方案吗?

感谢您的时间和帮助。

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    会在一两天内回复您。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    请提供以下详细信息:

    • 什么是最终应用? 是汽车类产品吗?
    • 您是否在寻找功能安全型电源解决方案?
    • 您是否计划在3.3V I/O 功耗优化模式下为您的应用使用 AWRL6432器件? 如果是、那么您如何计划从7V 生成3.3V 电压?
    • 车辆蓄电池电源是否产生7伏电压?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Voona

    感谢您的支持。

    以下是答案:

    1. 是的、这适用于汽车雷达应用。

    2.由于规格尚未确定,因此要求不确定。

    3、我们计划将1.8V I/O 与1.8V 电源搭配使用、而1.2V 的使用仍未确定。

    4.  7V 已调节、不直接由电池供电。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您的答复。 我会联系直流/直流转换器团队、向您推荐器件型号。 请留出一天或两天时间让我们的直流/直流团队给予回复。

    此致、
    Deexith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    其中一种方法是包含多个级:

    由于 AWRL6432也具有3.3V 电源轨要求、因此以下配置可能很有帮助、因为它有助于提高效率和降低功率损耗:

    7V-->3.3V ->(TPS62911-Q1)

    3.3V->1.8V -->(TPS628502-Q1)

    3.3V->1.2V->(TPS628502-Q1)

    谢谢、

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Farheen

    感谢您的支持。

    使用7V 输入电源时、使用 PMIC 而不是直流/直流转换器更好吗?

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我会推荐转换器、因为它具有设计灵活性并满足雷达芯片的低噪声要求、关键元件可能需要添加二阶滤波器或铁氧体磁珠。

    谢谢、

    Farheen