This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:重新刷写 DCA1000EVM 映像

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1504652/dca1000evm-reflashing-the-dca1000evm-image

器件型号:DCA1000EVM

工具/软件:

我在FPGA Version : 0.0我的 DCA1000EVM 上看到(请DCA1000EVM_CLI_Control.exe fpga_version cf.json‑)、因此 ON μ C 板上的 MAX‑10 SPI 闪存是空白的。 用户指南(第 9节)指出、默认情况下、数据‑捕获映像是预先‑刷写、仅在需要时重新‑刷写。 请提供当前信息 最大值‑10 FPGA 图像文件 (fpga_TriggerRecord.bin或等效版本.pof/.jed)以便我可以恢复硬件映像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    DCA1000EVM 使用 Lattice 半导体 FPGA。 请参阅此处的 DCA1000EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/spruij4a/spruij4a.pdf 、然后确认您是否使用此产品。 本用户指南的第9节提供了有关使用 Lattice Diamond 编程器工具对 EVM 进行编程的分步说明。 可以在 mmWave studio 安装路径中找到用于重新刷写的.bit 文件、路径为: \mmwave_studio_xx_yy\mmWaveStudio\DCA1000FPGA\ DCA1000 FPGA_record_xx_yy.bit。  

    此致、

    Shailesh