This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:IWR1843

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1503136/iwr1843boost-iwr1843

器件型号:IWR1843BOOST
主题:IWR1843中讨论的其他器件

工具/软件:

TI演示设计 IWR1843电源时、1.0V 电源轨道采用下图中的 LC 并置发现 IWR1843实际使用中频繁重启、我认为1.0V 的电压过低、 LP87524J 的 BUCK2的电压输出增加1.2V此时仍发现 IWR1843在靠近 IWR970mBGA 引脚的位置反复重新启动 这在理论上不应该重新开始芯片重启的原因是什么
磁珠替换1.0uH 电感器时IWR1843正常工作 IWR1843附近测得的电压916mv并且电压仍然较低无法重新启动不知道为什么会发生这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们正在研究这一点;请在几天内给我们答复。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    铁氧体磁珠或所使用的电感器的 DCR 是多少? 铁氧体磁珠用于防止任何电源噪声。 但是、916mV 超出了数据表建议的950mV 规格。 我推荐使用低 DCR 铁氧体磁珠。 下冲或过冲可能会引起电感器的频繁重启。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铁氧体磁珠的 DCR 为25m Ω、电感器的 DCR 为15m Ω(Ω 我们特意选择了低 DCR 电感器)Ω。

     电感自然会导致电压纹波具有更大的峰峰值、而我提到的960mV 和916mV 都是1.0V 电源轨的最低测量值。我的问题是、与使用电感器相比、使用铁氧体磁珠时、为什么它不会重新启动?我认为导致雷达重新启动的是低电压、 但我不知道还有什么原因导致这种情况发生。使用电感器是否会导致其他问题、例如环路相位裕度较差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电感器的饱和电流是多少? 1V 电源轨是峰值电流为2A 的高载流电源轨。 电感器的饱和电流应至少为峰值电流的2-3次。 您能否确认 Isat 是否大于4A?

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6.95A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这部分似乎还可以。 但是、使用1uH 器件背后的原因是什么? 我建议将 Isat > 4A 替换为100nH 器件、然后查看问题是否已解决。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用这个电感器时、电源的纹波由正弦波组成、而当我使用磁珠时、电源的纹波会很凌乱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享电源波形的示波器截图? 使用磁珠时是电源纹波还是噪声?  我仍建议将 Isat > 4A 替换为100nH 器件、然后查看问题是否已解决。

    此致

    Ankit