This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5015-Q1:输出卡在高电平或低电平、可以恢复

Guru**** 2606615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5015-Q1, DRV5015, DRV5056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1503067/drv5015-q1-output-stuck-at-high-or-low-can-recover

器件型号:DRV5015-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV5015DRV5056

工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用电机线圈上方的2个 DRV5015-Q1进行位置检测。 然而、DRV5015的输出可能卡在高电平或低电平。 预期输出应为 PWM、但我们发现它可以变为稳定的高电平或低电平。 它可以在复位后恢复。

我们希望检查您是否对此类问题有任何见解。 由于 DRV5015的位置且电机已更改、这是否可能与机制相关?

由于这是在产品线上发现的一个问题、客户今天要求我更新。 您能分享 DRV5015的任何可能性或故障模式吗?

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、

    感谢您提供这些详细信息。  我将向我们的设计团队转发这些信息、以了解他们是否能够提供任何见解。  我将尝试在一天结束前向您提供状态更新。

    在平均时间、您能否说明 Glass_HALLx_DN_PBx 对应于 DRV5015 OUT 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您在 WebEx 上的讨论。 我在这里总结了最新信息:

    • 我们检查了电源电容器的布局、它们位于底层、与顶层 DRV5015相同的位置。 请进行注释、以确定此布局是否会导致输入端产生噪声。

    • 我注意到关于布局的一点是、粉色迹线是电源(3.3V)、它首先连接到左侧部分、然后连接到右侧的器件。
    • 根据问题说明、只有左侧的 DRV5015器件有问题。 右边的5015一直都很好。
    • 也许这两个 DRV5015上的磁通量不同?
    • 3.3V 电源轨波形是上一个波形中的紫色曲线;当问题发生时、该波形稳定为3.2V。
    • 这是一个分辨率更好的波形。 输出波形显示在发生问题时有 PWM、但看起来像是从外部被拉高。

    关于这些、我们有一些问题:

    1. 请注意此布局和电容放置是否仍会导致噪声、
    2. 如果磁通量不够、DRV5015是否会输出0V 至 VCC 之间的中间电压? 或者它只有0V 和 VCC 两个输出电平吗?
    3. 是否存在任何类型的情况可能导致 DRV5015锁存或卡住? 或者是否有任何可能导致内部 FET 无法导通?
    4. 我们尝试在复制问题后更改某些条件。 如果我们更换电机或在 DRV5015以上移动磁力、它可以恢复。 器件上的磁场是否可以使其恢复?
    5. 关于波形、您是否认为它可能是外部强上拉导致输出高电平?
    6. 请仔细查看原理图、3.3V 和4.7K 上拉电阻是否正常?

    此致、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您提供这些详细信息。  明天我将进一步研究这个问题、然后尝试给您一个更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、

    我仍然没有得到我们设计团队的反馈。  然而,根据你提供的一些细节,我对可能发生的事情有一些想法。  我认为一个设备已正确放置、而另一个设备没有正确放置。  我的意思是、两个器件观察到的最大磁场值和最小磁场值不同。 我怀疑特别是左侧器件的最大值和最小值可能较小。  随着电机斜升至全速、您接近器件带宽、其中 Vout/Vin = 1/2。  这最终可能会导致向内部比较器馈入的电压下降到比阈值稍高的水平。 如果您在多个电路板上始终看到这种情况、那么您的客户购买的大量设备的容差可能足够紧、您可以将左侧换用正确的设备、并在电路板上的同一位置看到错误。  或者、如果您能够在没有 DRV5015反馈的情况下驱动电机、您可以尝试放置 DRV5056等线性传感器并观察它在较高 PWM 频率下的输出类型。

    您在上面提出的问题。

    1.第二次捕获看起来更简洁,因此建议先前的捕获可能有一些方面可以改进的范围或探测器。  我认为电容布置可以。

    2.如果磁通量在极性切换时变化不大,器件可能会一直停留在最后状态。

    3、 等待设计团队评论他们是否知道因设计而发生这种闩锁的任何方式。

    4.我认为慢动作允许足够的信号触发内部比较器。

    5、此时我不认为上拉是问题。

    6.4.7k 上拉和3.3V 电源看起来正常。