This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:连接 USB 时、它以 DFU 模式连接。

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1504659/iwrl6432boost-when-usb-is-connected-it-is-connected-in-dfu-mode

器件型号:IWRL6432BOOST

工具/软件:

大家好、我最近购买了6432Boost、并尝试连接到 USB。

最初应该发出 COM 端口、但6432Boost 连接到 DFU。

设备上出现"tellaris Device firmware Upgrade"(tellaris 设备固件升级)。
为什么出现此问题?如何获取 COM 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了这个问题。  XDS110出现问题。