This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:关于 xWRL6432闪存问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST-BSD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1496771/awrl1432-about-the-l6432-flash-problem

器件型号:AWRL1432
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

您好、专家:


根据开发板 AWRL1432BOOST-BSD 的参考电路图、

我们简化并设计了以下闪存电路(如图所示)。

在闪存测试期间、发现单闪存卡滞"发送中断信号"。

请问这种简化的刷子是否会导致 l1432芯片无法闪烁?

我们已经检查了串行电缆是打开还是关闭、开机后 sop0和 sop1均为低电平。 是否还有其他需要检查的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否可以共享整个闪存电路?

    谢谢、

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       看看下面的图片。

    想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个1432

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

        任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的设计假设 ZD25WQ32CEIGR 与 TI 建议的 MX25V1635FZNQ03/MX25V1635FZNQ 引脚对引脚兼容 。  但这些频率并不相同(时钟频率、存储器大小、写入周期/页时间)。 此时、我们将建议  在您的设计中使用 MX25V1635FZNQ03 / MX25V1635FZNQ、并确认问题是否仍然存在。  

    希望这对您有所帮助、

    E. Shareef