This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5173-Q1:在标准/触发模式下使用 CONV_AVG 均值计算

Guru**** 2606615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1504612/tmag5173-q1-using-conv_avg-averaging-in-standy-trigger-mode

器件型号:TMAG5173-Q1

工具/软件:

当 TRIGGER_MODE=1和 OPERATING_MODE=0时、对传感器样本求平均值(CONV_AVG!= 0)时、是否需要为每个传感器样本提供触发信号? 例如、如果对4个样本求平均值、那么在读回结果寄存器之前必须发出4个单独的触发信号吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    感谢您发布到传感器论坛!

    触发转换后、器件会考虑 CONV_AVG 位、并根据选择的设置自动对器件进行采样。 例如、在选择"4xAveraging"的情况下、该器件将对每个磁通道(基于已启用的通道)进行4次采样、并将在相应的结果寄存器中报告每个启用轴的平均结果。  

    此致、

    ~Alicia