This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:毫米波演示可视化工具问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1502693/awr2944evm-mmwave-demo-visualiser-issue

器件型号:AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR2944UNIFLASH

工具/软件:

您好的团队、

我使用 SBL 和毫米波 mcuplus SDK v4.4.1.2中的默认 TDM 映像刷写了 AWR2944 EVM。

请查找随附的图像:

但当我尝试连接到毫米波演示可视化工具时、会遇到下面提到的错误:

您能帮助解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能分享 PCB 的连接图像吗?

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shareef:

    请找到所附的硬件设置图像、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照以下步骤进行故障排除:

    • 若要使用 Uniflash 刷写 EVM、它需要处于 SOP5模式。 此操作是否正确? SOP 设置对于 DemoVIsualizer 看起来是正确的、只需确保在发生错误时可以更改。
    • SDK 版本需要与可视化工具版本相匹配。  
    • SDK 用户指南中建议的 COM 端口连接和波特率。

    希望这对您有所帮助、

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在刷写过程中、EVM 处于 SOP5模式。

    使用的毫米波演示可视化工具: https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer /ver/4.7.0/

    波特率也是按照毫米波 SDK 用户指南使用的。

    但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在此处刷新了哪个版本的固件/询问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU PLUS SDK 版本04_01_02

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否可以尝试使用最新的 SDK (4.7.0.1)和4.7演示可视化工具?  

    -E. Shareef