This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:关于发送器的规格's 输出功率(我们想知道典型值 79GHz 和76GHz 输出功率)

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1504239/iwr1843-about-specification-of-transmitter-s-output-power-we-want-to-know-typ-79ghz-and-76ghz-output-power

部件号:IWR1843

工具/软件:

尊敬的团队:

我们想问您有关 变送器输出功率的规格。

数据表显示典型输出功率为12dBm。

问题1: 开关频带此数据是从获得的?

问题2:  在79GHz 或76GHz 频段发射无线电波时、典型的发射器输出功率是多少?

问题3  典型 输出功率可以有多大的变化?

此致、

Shoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ogaki-san,  

    Unknown 说:
    Q1. 开关频带此数据来自?

    此值是 IWR1843AOP 整个频带的典型值

    Unknown 说:
    q3.  典型 输出功率可以有多大变化?

    未在数据表中披露的信息不能在公共论坛中讨论。 请联系您当地的 TI 代表。  

    谢谢!

    Blake