This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1496889/dca1000evm-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM

工具/软件:

TI 团队大家好、

我遇到的问题与上一个 主题中描述的问题完全相同。 最初、该电路板运行良好、我一直使用推荐的5V 3A 电源。 但是、它突然停止了工作。

即使在切换到新电路板后、我也会遇到类似的问题。 当 FPGA LED 亮起时,Lattice LFE5UM-85芯片在接通电源后几乎立即变得极热。

您能否告知这可能是什么原因、以及如何继续?

此致、

Abdel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdel、

    在说您切换到新电路板时、您是否说您切换到了第二个 DCA1000EVM 并导致了相同的问题?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pedrorm、

    是的、我已经切换到了 DCA1000EVM 之前从未使用过的第二种方法、其问题与旧方法类似。 这一个几乎立即加热,虽然它显示设备管理器连接时通过 USB Diamond 软件无法检测到它.

    此致、

    Abdel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有任何关于如何继续的建议?

    此致、

    Abdel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    Pedrorm 已离职,一旦他回来,他将能够提供一个回应。  感谢您的耐心。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdel、

    这是正常的,它得到热,所以我不知道在这里到底发生了什么。 使用5V 3A 电源和适当的开关设置、DCA1000在很少使用后不应重复出现问题。 我会更换此电源、以防出现故障的功率尖峰、因为 DCA1000具有高电流消耗尖峰、电源可能会出现某种情况。

    此致、

    Pedrorm