This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:IWRL6432

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1503585/iwrl6432boost-iwrl6432

器件型号:IWRL6432BOOST

工具/软件:

我很喜欢使用 CCS SDK 5_05_03的"hello Wold 示例"。

在"项目加载"、"启动"、"运行序列"期间、出现一条消息凸轮、并且板上的 COM 端口已从 COM3、COM4更改为 COM5、COM6。

现在、当我启动 CCS 时、它不再自动识别我的电路板、每次都必须输入电路板名称。 您能告诉我是什么导致了这个问题、如果我能打扰它吗?

我仍将通过使用 CCS 的示例和演示、但仍在使用可视化工具进行刷写。

彼得·帕帕齐安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:  

    我相信 CCS 中出现的消息可能与 EVM 上 XDS110调试器的固件有关。 当 CCS 检测到您的器件包含过时的固件时、系统会要求您更新该固件。 发生这种情况时、可能会导致在 Windows 中更改 COM 端口枚举。 只是为了确认、当您指的是"CCS 不再自动识别我的电路板"时、您是否提到了 开始使用 部分中找到。

    此致、

    Josh