This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:如何使用 CCS 20.1.0&amp 在 AWRL6844上连接;SDK6.0.4.1?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1504135/awrl6844-how-to-connect-on-awrl6844-with-ccs-20-1-0-sdk6-0-4-1

器件型号:AWRL6844
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

 您好团队:

客户表示最新固件 MMWAVE_L_SDK_06_00_04_01建议使用 CCS 20.1.0。 他们遵循了有关 targetDB 更新、编译器、SysConfig 的指导、并能够导入和构建 SDK 演示工程。 之后、当他们使用 ccxml 点击"开始无工程调试"时、可以选择 R5内核和 DSP 内核。 但是、当它们尝试连接 R5内核时、状态会更改为"已停止"、如下所示。 您以前遇到过这种问题吗? 如果有任何客户遗漏、请告诉我。

仅供参考、客户已检查电路板是否可连接并可使用 CCS v12.7进行调试。 这意味着电路板本身运行良好。

此致、

维克多·帕克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Victor、

    感谢您的联系。 最初连接到器件时、"已停止"状态是默认状态、因此这是预期状态。 如果它们展开调用栈段、则程序计数器也会停止的位置。 连接到内核后、他们 需要右键点击 Cortex_R5_0、然后点击 Reset -> CPU Reset。 之所以需要这样、是因为所有程序的复位矢量都设置为地址0x0000 0000。 然后、他们可以转至顶部菜单栏、依次选择 Run -> Load -> Load Program。

    希望这样可以澄清程序、但如果他们有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Kristien