This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:可以从 DCA1000EVM 为每个雷达帧获取时间戳以与摄像头同步

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1503975/dca1000evm-possible-to-get-timestamps-per-radar-frame-from-dca1000evm-to-synch-with-a-camera

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件:IWR6843AOPEVM

工具/软件:

我将一个 IWR6843AOPEVM 连接到 DCA1000EVM。 我一直在使用 CLI 工具(我看到该工具不再受支持、但仍在为我工作)。 我想将收集的雷达帧数据与摄像头传感器对齐。 我在摄像头正在录制后启动雷达、然后标记雷达开始录制的时间戳(在配置全部设置后)。 但是、现在我只能根据该起始时间戳和配置时序进行同步(~33.33帧/秒)。 想知道是否确实有记录每个帧的时间戳? 我见过一些相关的主题、但没有什么具体的。 关于如何将雷达帧与另一个传感器对齐的任何其他提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没有真正的方法来自动为每帧添加时间戳、但是、线性调频脉冲配置具有需要的每个时序信息位(例如 ADC 启动时间、斜坡结束时间、空闲时间等)、因此您可以在使用原始数据时确定每个线性调频脉冲的时间。

    只能从 DCA1000中自动提取此列表中看到的内容:
    DCA1000可执行文件的 DCA1000 CLI 命令列表

    此致、

    Pedrorm