This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5273:当数据准备好可供读取时、TMAG5273如何启用 INT 引脚?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1502466/tmag5273-tmag5273-how-to-enable-int-pin-when-there-is-data-ready-to-be-readed

器件型号:TMAG5273

工具/软件:

您好、  

这款传感器较新、  

是否有任何简单的示例教我如何通过 INT 引脚通知来配置寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您发布到传感器论坛!

    您可以使器件能够通过 RSLT_INT 位发送中断。 您还需要设置 INT_MODE 位、具体取决于您希望中断的发送方式。 确保还通过 MAG_CH_EN 位启用所需的磁通道。 在此处、您可以使用 OPERATING_MODE 位来确定如何触发转换。有关这些模式的更多信息、请参阅数据表中的第6.4节"器件功能模式"。

    为了帮助您进行评估、我们还提供了代码示例、您可以参考: https://www.ti.com/tool/download/TMAG5X73-CODE-EXAMPLE 

    此外、您还可以使用 TMAG5273EVM 和 GUI 评估该器件、但也需要获取 TI-SCB 以连接 GUI。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:  

    感谢您的快速答复。

    我对 INT 引脚有疑问。

    在主机 MCU 侧、INT 引脚是否可以作为输入引脚?

    当 TMAG5273需要发送数据时、它会降低 INT 引脚以通知主机 MCU。 这是正确的吗?

    我不知道在这种情况下如何配置 TMAG5273。

    此致、  

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    在主机 MCU 侧、INT 引脚是否可以是输入引脚?

    在这种情况下、MCU 应将 INT 引脚视为输入引脚。

    当 TMAG5273有数据要发送时、它将降低 INT 引脚以通知主机 MCU。 这是正确的吗?

    是的。

    TMAG5273可通过 I2C 通信进行配置。 我建议查看 Coed 示例以了解如何执行此操作。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:  

    您能回答我的另一个问题吗?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../tmag5273-how-to-configurate-register-to-use-int-pin-wake-up-host-mcu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    没问题。 下面我们继续看一下。

    此致、

    ~Alicia