This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:AWR1843AOP 雷达传感器所需的布局指南

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1490672/awr1843aop-layout-guide-required-for-awr1843aop-radar-sensor

器件型号:AWR1843AOP

工具/软件:

大家好!

我正在使用 AWR1843AOP 进行布局、使用开发套件上的同一 PMIC IC。

但我的问题是,我是否需要给周围的 AWR IC 隔离空间,或者我可以把元件放置在靠近这个 IC 的地方,它的天线会工作正常  

根据开发套件、我不知道为什么雷达 IC 的顶部和底部留空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议从 EVM 中复制布局布线。 如果天线 FOV 中有高元件、则会影响性能。 因此、我们将 EVM 上的区域留空。

    AWR1843AOPEVM 评估板|德州仪器 TI.com

    另外、请参阅勘误表的第49页。

    https://www.ti.com/lit/er/swrz115b/swrz115b.pdf 

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复  

    但在勘误文档中、它告诉我们保持 PCB 边缘最小或切口、但在 EVM 板中这两项都没有遵循  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题,为什么使用2 Oz 的库珀层可以我使用1 Oz 的层制造可行性和成本至少信号层.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我们对 EVM 进行了测试、发现 PCB 在电子平面上进一步延伸、仍然可以实现良好的性能、因此我们没有严格遵循勘误表中的建议。 这就是我建议仅复制我们的设计的原因、因为我们已经验证了性能是否良好。  

    我不建议减少铜厚度。 这将导致更差的热性能并增加 PCB 电源上的 IR 压降。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很难  按照参考设计制造6mil 的布线宽度,因为我们所有的供应商都支持8mil 的布线宽度, 6mil 是可能的,但对于2oz 的铜层,价格非常昂贵。

    你还能告诉我哪些轨道我需要保持阻抗和长度像 SPI , LVDS 或其他.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有关阻抗/长度匹配要求、可参阅随附的设计检查清单。

    e2e.ti.com/.../HardwareDesignChecklist_5F00_V0p1_5F00_xWR1843AoP.xlsx

    如果您想使用更薄的铜、则需要验证您是否能够满足散热和电源要求。 我们无法进行此分析;您有责任针对您的设计对此进行验证。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    我有一个关于 PCB 边缘布局建议的问题,它说应该是<240mil 其他位置切口,但在我的情况下,这两个都不可能。

    从 IC 边缘到 PCB 边缘,我将在雷达性能中获得多大的影响。

    但在 PCB 底部的平面上放置 AWR 的地方 ,我没有放置任何组件,铜等在方位平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们不能回答这个问题、因为我们没有用450mm 进行分析。  

    唯一需要知道的方法是使用 PCB 在 HFSS 中进行仿真。 为此、AWR1843AoP 需要 HFSS 模型。 这仅需通过 NDA 提供、因此要获得此信息、您需要联系您当地的 TI 现场销售代表、他们可帮助您申请 NDA。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    你能解释更多关于 HFSS 模型和它如何能帮助我确定我的定制 PCB 的性能.

    谢谢、

    Ravi Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以提供我的 PCB 数据,并得到模拟数据,因为我没有 ANSYS 也我不知道如何使用它.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    网络上有许多资源可提供帮助。 由于 HFSS 不是 TI 产品、因此我们无法教您如何使用它。  

    我们可以通过 NDA 为您提供 HFSS 模型(为此、您需要联系当地的现场销售办事处、我们不会通过 E2E 提供)。 获得模型后、您需要联系 ANSYS 或阅读/观看一些教程以了解如何进行仿真。 这不是一项简单的任务、需要对 EM 有大量深入的了解、因此您应该花一些时间学习如何做到这一点。

    此致、

    Adrian