This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:automotive_body_sensor 的应用详细信息

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1503716/awr1843aop-application-details-of-automotive_body_sensor

器件型号:AWR1843AOP

工具/软件:

大家好!

文件://C:/ti/radar_toolbox_2_20_00_05/source/ti/examples、Automotive_Body_Sensors、obstacle_detection_AOP/docs/obstacle_detection_aop_users_guide.html

我有这个例子为 awr1843aop 我想更深入地了解其应用.

也有几个问题、如下所示:

1.有了这个多少距离检测,我可以得到,如果它是车辆接近关于什么最大距离的物体,我可以检测.

2.它是否给出静态对象的位置。

3.如果它确实检测到静态物体,我想知道它的最小距离是多少。

请帮助我,因为我现在没有 EVM ,但稍后使用它进行实验.

谢谢、

Ravi Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi Yadav:

    我把它分配给合适的专家。

    此致、

    Ajay