This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:关于 xWRL6432闪存问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1502524/iwrl6432-about-the-l6432-flash-problem

器件型号:IWRL6432
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

您好、专家:


根据开发板 IWRL6432BOOST 的参考电路图、

我们简化并设计了以下闪存电路(如图所示)。

在闪存测试期间、发现单闪存卡滞"发送中断信号"。

请问这种简化的刷子是否会导致 l6432芯片无法闪烁?

我们已经检查了串行电缆是打开还是关闭、开机后 sop0和 sop1均为低电平。 是否还有其他需要检查的内容?

以下是与刷子机和闪光相关的电路。

想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们正在研究这一点、并将 在几天内提供答复。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请共享复位释放时 SOP0和 nRESET 的波形。

    此外、TI 尚未验证 ZD25WQ32CEIGR。 您可以尝试使用经过 TI 验证的器件吗?

    毫米波传感器支持的闪存型号(修订版 G)

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在无法获得波形、

    我稍后将在下表中验证支持的闪存。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我用 MX25U1633FZUI 芯片替换了它、但刷写设备的问题仍然存在。 是否有其它故障排除方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    MX25U1633FZUI 是一款1.8V 闪存器件。 闪存器件的 VCC 应与毫米波器件的 VIOIN 相同(3.3V)。 发送到 CS、D2和 D3。 我建议尝试使用支持3.3V I/O 的 MX25R1635FZHI0或 MX25V1635FZNQ03 如果出现问题、仍然存在、请 在复位释放时共享 SOP0和 nRESET 的波形。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit

    感谢您的建议。 我会继续努力的。。。

    谢谢