This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:配置和数据流 SOP

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1503874/awr2944evm-configuration-and-data-stream-sops

器件型号:AWR2944EVM

工具/软件:

我创建了一个 python 脚本来将.cfg文件发送到 AWR2944EVM 雷达。 我想在配置后通过连接的 DCA1000板流式传输原始 ADC 数据。

为了实现这一点、是否需要在两个步骤之间更改雷达的 SOP 模式? 具体来说、雷达是否应该处于 SOP 模式001以发送.cfg配置、然后切换到 SOP 模式101以流式传输原始 ADC 数据?

或者是否有方法可以同时执行配置和数据流两种操作、而不在两者之间更改 SOP 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    否、不需要更改 SOP 模式。 SOP 101仅用于刷写图像、我不知道为什么要将其链接以流式传输雷达数据。
    SOP 4是功能模式、在该模式下、您的器件运行已刷写的应用程序。 如果您的应用在单个应用中同时具有配置和流式传输功能、则它可以在不更改 SOP 模式的情况下正常工作。
    我建议您仔细阅读演示的用户指南和参考代码、以便完全理解。

    此致、
    Saswat Kumar