This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843AOP:一个线性调频脉冲持续时间

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497035/iwr6843aop-iwr6843aop-one-chirp-duration

器件型号:IWR6843AOP

工具/软件:

我们目前正在与德州仪器(TI)的 IWR6843AOP 雷达模块配合使用、并正在计算一个线性调频脉冲的持续时间、特别是从开始发射一个线性调频脉冲直至接收该线性调频脉冲的时间。 我们希望在以下问题上提供任何帮助:
1 -如何计算 TI IWR6843AOP 雷达上的线性调频脉冲持续时间、包括公式和所需的任何相关参数?
2-雷达编程中是否有任何影响该计算的特定设置或配置?
3-有任何文档或参考资料可帮助了解此模块的线性调频脉冲持续时间计算?
此外、我们还想了解与该雷达模块相关的延迟。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅本文档、了解有关线性调频脉冲参数编程的更多信息。  

    https://www.ti.com/lit/an/swra553a/swra553a.pdf

    您还可以使用 mmWaveSensingEstimator (https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWaveSensingEstimator/ver/2.4.0/)更改参数并检查参数如何影响线性调频脉冲曲线。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线性调频脉冲重复周期 TR 的值是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、所有帧都是相同的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的意思是、从一个线性调频脉冲开始到接收到该线性调频脉冲(如上图所示)的时间是否等于线性调频脉冲重复周期 TR

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是、如果使用多个 TX、则线性调频脉冲重复周期为 numTx *(chirpIdleTime + rampEndTime)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想确定雷达的延迟。 具体而言、我们旨在计算从线性调频脉冲开始到接收线性调频脉冲的时间。 你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您知道从雷达到强目标的距离、则经过的时间将为2*(到目标的距离)/光速

    此致