This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA302:适用于 PGA302的 EVM 设计

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA302, PGA308, MULTI-CAL-SYSTEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1503984/pga302-the-evm-design-for-pga302

部件号:PGA302
主题中讨论的其他器件: PGA308MULTI-CAL-SYSTEM

工具/软件:

您好、

我们对 PGA302EVM 进行了搜索、但 TI 网站上没有资源(我们可以在 TI 网站上搜索 PGA302EVM-017)、您能否帮助我们提供 EVM 或参考设计?

顺便说一下、我们的传感器 参数一致性很差 、因此当我们处于质量生产阶段时、我们需要校准所有传感器、

我们需要 与 PGA308相同的 MULTI-CAL-SYSTEM 工具来 加快生产进度、我们知道 TI 没有适用于 PGA302的这种工具。

您可以帮助提供详细的 PGA302寄存器基础设计文件、我们可以创建我们的 MULTI-CAL-SYSTEM 工具、

您能否帮助提供这些文件(EVM 参考设计和寄存器文件)? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:  

    我已向您发送朋友请求、因此我们可以离线讨论。  

    谢谢、

    Maggie